结果:找到"国产 替代 进口 芯片工艺 定制参数 优惠 直播 双十一 可靠性高 功率器件",相关内容1000条
- 华轩阳电子双十一狂欢节,惊喜优惠和直播等你来!
- 亲爱的小伙伴们,双十一又来了!在这个一年一度的购物狂欢节,华轩阳电子也为大家准备了一系列精彩的优惠活动和直播,让你一次嗨个够!【活动一:超值优惠,不容错过】为了感谢大家的支持,华轩阳电子将在双十一期间推出限时超优惠拼团活动和产品打折活动,让您享受到最低的优惠价格!(https://list.szlcsc.com/brand/13437.html)【活动二:直播互动,趣味不断】除了优惠活动,我们还参加了立创商城11.11直播!在直播中,你将有机会了解到更多关于我们产品的信息,还能学习到一些实用的电子知识。同时,我们还准备了丰富的互动环节,让你在观看直播的同时,也能参与到活动中来,赢取丰厚奖品!...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产 替代 进口 芯片工艺 定制参数 优惠 直播 双十一 可靠性高 功率器件 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-11-03 17:19:00
- 应用数字音频处理器的音频接口芯片MS8422N,P=P替代CS8422
- 封装:QFN32产品简述MS8422N是一款24位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJCP1201和AES3接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过2个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制MS8422N。主要特点SPI或I2C软件模式和单机硬件模式灵活的3线数字串行音频输入端两个可独立选择数据路径的串行音频输出端所有串行音频端口支持主从模式时分复用模式(TDM)4个通用输出端口(GPO)+3.3V模拟电源电压(VA)+1.8V-5.0V的数字接口电压(VL)...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 国产芯片替代方案 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-06-01 14:38:00
- 求助:国内有做雪崩二极管的厂家嘛?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产替代 发帖人:小张子子 发帖时间:2022-04-26 18:04:00
- 双通道低失调运放MS8228替代OP2177
- 产品简述MS8228是一款双通道、低失调电压的运算放大器,具有极低的偏置电流(只有4nA)以及很高的开环增益(最小200V/mV,106dB)。这些特点使得MS8228适合用作高增益的仪表放大器。MS8228具有±14V的宽输入电压范围,106dB的共模抑制比(CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精度,失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数十分优秀。采用了外部失调消除后,MS8228的精度和稳定度使得MS8228成为仪表应用的工业标准。MS8228主要特点1、低失调电压漂移:1.3uV/°C(Max)2、失调...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 国产芯片替代进口芯片方案 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-20 14:41:00
- USB芯片完全兼容232RL跟232RQ
- 国产DP232RL是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。dp国产DP232RL是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 国产 兼容 替代 串口芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-02-23 17:50:00
- 国产MS7705/MS7706数模转换芯片可兼容替代AD7705/AD7706
- MS7705/MS7706是瑞盟推出的一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为16位的无失码。工作电压范围为2.7V-3.3V或4.75V-5.25V。MS7705/MS7706非常适合用于智能,微控制器,或基于DSP的系统。它可通过串行接口来设置增益,信号极性,及输出速率。可以进行自校准和系统校准来消除系统的增益和偏移误差,在待机模式下的功耗典型值为20μW。主要特点:MS7705:2个全差分输入通道MS7706:3个伪差分输入通道输出16位无失码0.003%非线性可编程的增益前端:增益从1到1283线串口:SPI、QSPI、MICROWIRE、DS...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 国产MS7705/MS7706数模转换芯片可兼容替代AD7705/AD7706 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2021-12-15 11:12:00
- DS660不仅支持SWP接口,同时还支持NFC多协议
- 最近NFC领域有了新鲜事,为了促进国家数字货币更深入的发展,DS660不仅集成了多种NFC协议,同时还支持SWP接口(SIM卡),在SIM卡的NFC领域直接阻击了NXP垄断式的局面。DS660PIN对PIN完全兼容PN553,软硬件均不需修改,PN553国产替代替换从此诞生,同时,在国产兼容上,DS660也是PN7150/PN532/PN7120/CLRC663/CLRC661国产替代替换的最优方案。DS660是一款符合ISO/IEC14443A和B、ISO/IEC15693、FeliCa等多协议的全集成、低功耗13.56MHzNFC收发芯片。支持NFC三种工作模式:读/写模式、卡模拟模式、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PN553替代 PN7150替代 PN553国产 PN7150国产 PN532国产 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2021-11-30 01:21:00
- 国产最强大NFC芯片面世,性价比极强!完美兼容CLRC663、PN7150、PN532
- 国产CLRC663/PN7150/PN532替代替换,全功能NFC协议集成,低成本高性价比NFC方案!DS660是一款符合ISO/IEC14443A和B、ISO/IEC15693、FeliCa等多协议的全集成、低功耗13.56MHzNFC收发芯片。支持NFC三种工作模式:读/写模式、卡模拟模式、P2P模式,内部不仅集成完整的NFC射频前端、低功耗唤醒功能、射频场检测功能、高灵敏度的卡片检测(LPCD)功能;还集成了全功能NFC协议栈微处理器,大大简化了方案验证流程,节约了客户时间成本。电源特性:–支持宽工作电压范围:2.3V~5.5V–支持1.8V/3.3VI/O电压–支持ClassB和Cl...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RC663替代 PN7150替代 PN532替代 国产PN7150 国产PN532 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2021-11-09 01:27:00
- 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新!
- 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新以下内容:一:重要信息展示在入口,让首页更有实用性二:开通了无密支付额度的修改功能,让付款的应用更加灵活,方便及实用三:网站首页上线,十多年来首次更新了嘉立创生产工艺参数,代表嘉立创在新的一年里会从不同的维度进入高精度多层板市场:
- 所属专栏: PCB打样 标签: 工艺参数 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-20 13:36:00
返回